请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25611D 您好、专家、
Q1、如果我不连接 D+/-来识别 USB 类型。 它会有什么影响吗? IINDPM _ACC 输入电流调节精度如何发挥作用?
我们是否可以在没有输入电流限制的情况下设置输入电流限制?
问题2. 电流调节仅限制为1.5A。 如果电流超过3.2A。 输入是否会损坏?
谢谢!
Jim
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家、
Q1、如果我不连接 D+/-来识别 USB 类型。 它会有什么影响吗? IINDPM _ACC 输入电流调节精度如何发挥作用?
我们是否可以在没有输入电流限制的情况下设置输入电流限制?
问题2. 电流调节仅限制为1.5A。 如果电流超过3.2A。 输入是否会损坏?
谢谢!
Jim
Jim、
Q1、如果我不连接 D+/-来识别 USB 类型。 它会有什么影响吗? IINDPM _ACC 输入电流调节精度如何发挥作用?
未知适配器将输入电流限制设置为500mA。 一旦检测完成、如果需要、可以在软件中覆盖该值。 在500mA 的情况下、IINDPM _ACC 的最大电流为500mA、典型电流为465mA、最小电流为450mA。
问题2. 电流调节仅限制为1.5A。 如果电流超过3.2A。 输入是否会损坏?
IINDPM 将限制充电电流以保持输入电流限制。 系统负载根本不会降低。 最终、如果系统消耗的功率超过输入电流限制允许的功率、系统将崩溃。
此致、
Ricardo