This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A91:寻找没有该&quot 的替代方法;放电陷阱"

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A91
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979802/tps7a91-looking-for-alternative-without-that-discharge-trap

器件型号:TPS7A91

您好!

我们在该器件中进行了设计、但在某些情况下压降仍然处于高电平。

因此、我们在 VIN 和 VOUT 之间放置一根跳线、以防我们需要每毫伏的电压(VIN 始终足够低、足以支持我们后面的电路)。

遗憾的是、我们超额阅读了说明 EN 在放电部分变为低电平时会发生什么情况的手册部分。 当我们使用 EN 时、我们突然得到~17mA 的电流。

嗯、运气差。 是否有没有放电的替代方法?

提前感谢!

GGA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GGA、

    是的、TPS7A91在器件被禁用时有一个从 Vout 到 GND 的有源放电电阻器。 TPS742是否 适合您的需求?

    另一种选择是将 TPS7A91上的 EN 保持为高电平、这将进一步降低 Vin 和 Vout 之间的电阻、并且不会接合输出放电电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyle、

    感谢您的快速响应。
    TPS742看上去非常出色、但迄今为止超出了该部分的预算。

    保持 EN 高电平意味着电流消耗是多少(E_N 用于该电路上的所有其他芯片、以将静态电流降低到~10uA)?
    即使 TPS7A91的输出端没有负载、它也会消耗什么?

    此致

    GGA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、GGA、

    空载接地电流将为~1.5mA、远低于您当前看到的17mA。