This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77216:将 PBQ7721602PWR 与 BQ76952搭配使用时是否存在任何已知问题?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, TIDA-010208, BQ77216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980264/bq77216-any-known-issues-when-using-pbq7721602pwr-with-bq76952

器件型号:BQ77216
主题中讨论的其他器件: BQ76952TIDA-010208

您好!

我们已经订购了 PBQ7721602PWR 样片,以便与 BQ76952配合使用。 我注意到参考设计 TIDA-010208在方框图中显示了 BQ775-Q1,但它们并不在实际的参考设计中。 是否有任何特殊问题或原因?

BQ77216数据表中有与 BQ76952配合使用的部分,除了正确设置 LOOPSLOW (以在 BQ77216中启用适当的 OW 操作)外,使用 PBQ7721602PWR 时不会出现任何问题。 是这样吗?

您提供的任何指导或信息都很棒。 谢谢!

此致、
John M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    BQ77216版本的时序促使 TIDA-010208的开发人员将其作为 EVM 的测试包含在内、而不是将其包含在完整原理图中。

    是的、数据表9.2中的指导是唯一已知的交互。  如果不明显、BQ76952和 BQ77216的滤波器必须是单独的。  当然、必须做出的一个选择是如何处理 BQ77216的输出。   对于 COUT、您可能需要熔断保险丝;对于来自低电压的 DOUT、可能没有足够的电压来激活保险丝。  您可能需要禁用 FET 驱动器、在本讨论中、该驱动器是 BQ76952。  在这种情况下、您可能不相信 FET 驱动器、您可能希望下拉栅极驱动器、如 BQ77216数据表中的图9-4。  在这里、您需要选择要灌入的电流大小。  您将需要以舒适的裕度克服 BQ76952的电荷泵、而不会因电池电流而产生过多热量。  可能为几百微安。  对于 DSG、您再次需要克服电荷泵、但这里的栅极将拉至 VSS、因此您可能会使用更激进的下拉电阻、但如果存在负载电容或充电器、则不会从其灌入过多电流。  在某些设计中、您可能希望具有单独的 FET、并且需要一个用于栅极的驱动器源。  每个系统可能具有独特的实现方式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复! 实际上、我们即将订购 bq77216 EVM、希望能与 bq76952 EVM 配合使用。 )

    您已回答了我的问题,并为我们提供了一些有用的信息和建议,我很感谢您的参与。

    此致、

    John M.