请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77915 主题中讨论的其他器件: LM5069
尊敬的团队:
这是我的实际项目中的组件:
[锂离子电池4节(或10节)]>>[BMS = BQ77915]>>[MOSFET 开关= LM5069]>>[负载]
BMS 和热插拔控制器均可打开和关闭负载。
是否可以简化此电路?
想法1:使用 BMS 作为电池开关(可能是 PRES (休眠)或 CTRD CTRC 引脚)?
想法2:使用 BMS 或其他不带 FET 的电池监控器、并将其连接到负载开关?
我希望有什么优势?:更低的成本、更低的 FET 损耗、更小的 PCB 空间
要求:
-电池保护(欠压、过压、过流放电、电池平衡、4或10节电池)
- MOSFET 开关(~ 25A、负载期间接通)
-如果可能,请不要 µC
非常感谢。
Tom