This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BMS +电池开关(开/关)//简化

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980527/bq77915-bms-battery-switch-on-off-simplify

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件: LM5069

尊敬的团队:

这是我的实际项目中的组件:

[锂离子电池4节(或10节)]>>[BMS = BQ77915]>>[MOSFET 开关= LM5069]>>[负载]

BMS 和热插拔控制器均可打开和关闭负载。

是否可以简化此电路?

想法1:使用 BMS 作为电池开关(可能是 PRES (休眠)或 CTRD CTRC 引脚)?
想法2:使用 BMS 或其他不带 FET 的电池监控器、并将其连接到负载开关?

我希望有什么优势?:更低的成本、更低的 FET 损耗、更小的 PCB 空间

要求:
-电池保护(欠压、过压、过流放电、电池平衡、4或10节电池)
- MOSFET 开关(~ 25A、负载期间接通)
-如果可能,请不要 µC

非常感谢。

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我不确定我是否了解您的系统。 您是否有可共享的方框图或原理图?  

    BQ77915设计为与2个外部 FET 配合使用、以断开与充电器或负载的连接。 因此、当触发保护(如过流或欠压)时、它将与负载断开连接。 可以并联多个 FET 以满足更高的电流要求。 它不需要 IC、并且执行电池平衡。  

    此致、

    Matt