This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:BQ27220

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980463/bq27220-bq27220

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好 TI 团队:

        我不知道如何在 bqstudio 中配置数据存储器参数预期(CEDV 和校准)。
由于数据存储器中有很多参数、我觉得我很困惑、您能给我一个细节吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在问您如何知道要更改哪些参数? 如果是、我建议您按照 BQ27220EVM 用户指南 开始使用。

    如果您想知道如何更改参数、可以按照以下步骤操作:

    1.打开 BQStudio  

    2.转到"Data Memory"选项卡

    3.单击要更改的值,然后输入所需的值

    4.写入所有数据,然后通过读取所有数据来确认它是否正常工作

    您可以参阅 TRM 中的第3.4节 、查找要更改的参数的类。