This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61040:在105°C 环境温度下使用该器件

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975066/tps61040-use-the-device-in-the-105-c-ambient-temperature

器件型号:TPS61040
主题中讨论的其他器件: TLV61046

大家好、

我的客户希望在   系统中尝试使用 TPS61040和 TLV61046。 但 环境 温度 为-40℃- 85℃、因此  系统中的温度为105°C 如您所知 、TPS61040 仅能承受 85 °C 的环境温度。 如果 我们在105°C 下使用该器件、有哪些风险? 谢谢。

而TLV61046的参数如下:μ A

两款不同的芯片,参数结温TJ都是125℃,R θ θJA 也相差不多。

请帮忙分析,TPS61040在我们UIO项目,宽温的环境是否适合使用,有没有什么风险?还是我们在使用的时候保证TA μ 温升小于结温TJ就可以使用?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    通常、器件可在结温低于125oC 时运行。 如果 Ta=105、则输出功率应较小、以确保结温在125oC 以内

    但是、由于规格在85oC 下、某些参数可能超出规格。 125°C 条件下的温度。