This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066IEVM-626:无法在加载时启动

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5066IEVM-626, LM5066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972536/lm5066ievm-626-startup-with-load-is-not-possible

器件型号:LM5066IEVM-626
主题中讨论的其他器件: LM5066I

尊敬的支持:

LM5066IEVM-626电路板根据我们的需求进行了修改。(VIN=28V;最大值 电流= 3A)  

对电路板执行的修改:

  • Q3、R5、C5被删除。
  • 根据所附的计算工具更换了其他组件。

如果在 S1导通后向输出施加负载、则一切都按预期工作。

如果将负载施加到输出端、并且随后打开 S1、则不会执行启动。 采用所示配置的 LM5066I 只能驱动0.6A。 高于0.6A 时、I 接收过流故障、输出被禁用。

在我的应用中、我需要提供永久负载、该负载始终连接到 LM5066I 的输出。 负载不能被启用或禁用、它由 LM5066I 输出打开。

由于启动时负载可用、PLIM 几乎是计算工具所建议的两倍。  

您能否提供一些提示、以便找到问题。

谢谢!

此致、

阿尔帕

 e2e.ti.com/.../LM5066I_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C_2D00_3A.XLSX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alpar、

    欢迎使用 E2E!

    负载类型是什么、负载在什么电压下开启?

    移除软启动电容器 C1、设置较高的功率限制、如110W、然后再次测试。

    请分享启动测试波形 Vout、GATE、计时器、输入电流

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alpar、

    是否有更新?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的支持。 设置更高的功率限制可以解决该问题。  

    您能否提供有关 PGD 和 nSMBA 引脚的最大灌电流能力的信息?

    我在数据表中找不到任何有关引脚灌电流能力的信息。

    仅提到在测试条件下、PGD 上的灌电流为2mA、nSMBA 情况下为3mA。

    是否有解释说明为什么 LM5066IEVM-626在 PGD 引脚上使用100k 上拉电阻器?

    在我的设计中、我想在这些线路中添加 LED、而无需使用任何其他外部组件。

    P5V 和 P5V_SW 是相同的电源轨、P5V_SW 通过跳线中断。

    谢谢!

    此致、

    阿尔帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alpar、

    知道这一点很好。

    通常、客户更喜欢使用更高的上拉电阻器来降低分流电流。 出于同样的原因、在 EVM 上使用了100k。 请将10mA 视为 PGD 和 nSMBA 引脚的最大灌电流能力。

    此致、Rakesh