This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:设计变化(ISO 7637-2 &安培模型;ISO 16750-2瞬变模型)

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16030, LM5060-Q1, LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975977/lm7480-q1-design-quections-models-of-iso-7637-2-iso-16750-2-transients

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR16030LM5060-Q1

您好!

我使用 LMR16030进行了设计、并已使用了一段时间。 我可以说、我的12伏车辆没有问题。 但我开始在24V 卡车或公共汽车上使用它、有时我会遇到问题。  我无法在总线上检测到网络问题。 我在电路板的输入侧使用 TVS 二极管和 PTC 进行保护。 我认为我遇到了突然的电压尖峰或骤降等问题(ISO 7637-2和 ISO 16750-2)

因此、我认为保护电路不够充分、经过我的研究、我看到了 LM5060-Q1。 但在论坛的某个地方、我看到了一篇有关 LM7480-Q1如何更好的文章。
我对保护电路有一些疑问:
1) 1)我总共制作了20 + 10块我的电路、我分享了其中的图片。 但是、正如我说过的、我认为我的24V 卡车或公共汽车有问题。 我想知道该保护电路(TVS、PTC)是否不足。
2) 2)如果第1个问题不充分、我是否需要如上所述使用 IC? 如果是、您会推荐哪一个?

系统要求:
-12V、24V 输入(汽车、卡车、公共汽车等)
-对于瞬时电压上升或下降等情况,应该有一个明确的解决方案,以便系统必须不间断地工作。 我认为他们的一般名称是 ISO 7637-2和 ISO 16750-2瞬变的模型

如果您有任何不理解的问题、请给我写信、以便我找到一个清晰的解决方案。

使用 LM5060-Q1 LM7480-Q1代替输入端的保护电路是否可以解决我的问题?

此致、

Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    LM7480-Q1可在 LMR16030之前使用、以便获得     ISO 7637-2、ISO 16750-2和 LV124等汽车瞬态抗扰度。

    请参阅 LM7480-Q1数据表中的"10.2典型12V 反向电池保护应用"部分。 您还可以在 数据表中看到 ISO 7637-2和 ISO 16750-2的测试结果、如下所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我当时认为10.3 200V 未抑制负载突降保护应用将更适合我。 因为我需要12V 和24V (汽车、卡车、公共汽车)的不间断输出。

     这是我错的吗? 如果我尝试 您在24V 叉车上建议使用的拓扑、是否不会有问题?"10.2典型12V 反向电池保护应用"

    此致、

    Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    您可以选择更 符合您要求的共漏极拓扑(图10-1)或共源极拓扑(图10-25)。

    • 这两种拓扑均可抗汽车瞬变- ISO 7637-2、ISO 16750-2
    • 共源极 Ω(图10-25)还支持200V 未抑制负载突降脉冲5A 和–600V 50m Ω ISO-7637脉冲1
      • 与共漏极拓扑相比、共源极拓扑的元件数量略多。

    您可以参阅数据表中的"10.2典型12V 反向电池保护应用"和"10.3 200V 未抑制负载突降保护应用"部分、详细了解这些拓扑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我绘制了共源极拓扑的原理图(图10-25)。

    我在第一个帖子的输出部分中提到了我使用的稳压器。 (LMR16030)

    1) 1)我想在输出端看到5V-60V 的电压范围。

    2) 2)考虑到 ISO 7637-2和 ISO 16750-2瞬态、输出端应不会发生电压中断。 我使用的系统应始终处于打开状态。

    您确认以上2项吗?

    原理图中是否缺少任何一般信息? 如果有、可以告诉我吗?

    此致、

    Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    SMBJ33CA 在原理图中看起来是单向的。 请再次确认并检查它是否是双向的。 其余的原理图对我来说很好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    SMBJ150A-13-F 是 单路(单向)。

    SMBJ33CA-13-F 是单通道(双向)。

    我认为绘制原理图时出错了。 我会解决这个问题、我认为没有其他问题。

    您能回答我在上一个帖子中提出的2个问题吗?

    此致、

    Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    ISO 7637-2脉冲1是输入端的负电压瞬态、因此 LM7480x-Q1会将 DGATE 拉至低电平、断开输出。 因此、在本例中、您可以预期输出会下降。  

    对于 ISO 16750-2:200V 未抑制负载突降脉冲、如果您希望在瞬态期间出现输出(如图10-26所示)、则必须将 OV 引脚连接到输出。 如果将 OV 引脚连接到输入、您将看到如图10-27中所示的结果、其中在瞬态期间会切断输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您的回答。 我将 OV 设置为同时连接到输入和输出。 我将以这种方式获得一个原型。

    如果测试时出现问题、我将再次联系。  如果您有任何需要添加的内容、请给我写信。

    此致、

    Mehmet