This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3489:采用 TPS65988时、LM3489 100%占空比运行

Guru**** 2582425 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3489, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974970/lm3489-lm3489-100-duty-cycle-operation-with-tps65988

器件型号:LM3489
主题中讨论的其他器件: TPS65988

大家好、

我的客户向我报告了遵循 TPS65988 EVM 原理图设计的问题、他们发现 LM3489在100%占空比下不工作、这会在协商20V PDO 时导致更大的压降。  

您是否会查看原理图并帮助建议我们可以实现100%要求的振幅?

感谢你的帮助。

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    查看您的原理图、输出电容器看起来是陶瓷电容器。

    LM3489等滞环转换器需要输出电容器 ESR 才能实现正常稳定运行。

    如数据表的第8.2.2.2节所述、陶瓷电容器具有90度的相位差电压、因此开关频率更低、输出纹波更大。

    如果您使用的是陶瓷电容器、则需要引入一个串联电阻器来生成 ESR。 或者、您可以使用钽或铝电容器代替陶瓷电容器。

    这将有助于您的设计。 之后、您可以调整反馈电阻器以获得正确的 VOUT。

    希望这对您有所帮助、如果您有其他问题、请告诉我。

    -奥兰多