This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:降压 LED 驱动器参考设计中的 TPS92691

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92691
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974820/tps92691-tps92691-in-buck-led-driver-reference-design

器件型号:TPS92691

大家好、我们希望在降压模式下使用 TPS92691来驱动单个 VF 3.3V @ 3.5A OSRAM LED、该 LED 也需要 PWM 调光控制、TPS92691的输入电压为5~5.5V。  我是否可以在降压模式下获得 TPS92691参考原理图(数据表第18页有"降压 LED 驱动器"、我们如何选择 MOSFET 和 PNP 晶体管)?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    在数据表的第8.1.5节中、向您展示了如何选择开关 NFET。  开关 NFET 的额定电流应为20V、额定电流为5A。  PNP 电平位移可以是2n3906等效的小信号晶体管。  PWM 调光 FET 您需要一个能够处理您的设计的额定电压和电流的 FET。  对于您的情况、您可以使用额定电流为5A 的20V PFET。

    您需要注意的是、降压转换器的图27中有一个拼写错误、CSP 和 CSn 引脚应相反。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tuan,我们将根据您的建议尝试该组件:)

    此致、

    Sam