This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:使用外部电源路径拓扑时、3A 的总电流是否为?

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977787/bq25306-is-the-3a-the-total-current-when-using-the-external-power-path-topology

器件型号:BQ25306

使用外部电源路径拓扑电路时、3A 是否为包括充电和系统电源在内的总电流? 还是它只是表示充电电流?

谢谢!
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

     3A 表示仅从 ISW 流出的充电电流。 与外部 PowerPath 配置一样、它显示了 PMID 上的外部负载、受 IINPDM 电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    仅需说明一下、输入电流调节(I INDPM)最小为3A 那么、在我通过 PMID 为负载供电并同时为电池充电的拓扑中、负载和电池充电电流之间的总电流限制为3A、对吧?

    另外、Q4的栅极上有一个二极管用于外部电源路径是否有具体原因?

    谢谢、
    劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

      IINDPM 正在测量总输入电流、因此它将感应 PMID 的负载电流+降压级的输入电流、以您的指定充电电流为电池充电。 而不是转换器输出端的实际充电电流。