This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:如何检测是否未连接电池

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980115/bq24616-how-to-detect-if-no-battery-connected

器件型号:BQ24616

你(们)好

我想知道是否有办法检测芯片上是否没有电池。 我还想知道如何在充电时确定电池电压。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

      当检测到电池缺失时、STAT 1和2引脚将关闭、但这也是指示故障的相同信号。 此独立器件没有特定的输出来指示正在进行中的电池缺失。 芯片将自动检测缺少电池的情况、并按照数据表第23页中的说明输入流程图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回放和回答我的问题。 我还可以告诉我如何在充电过程中测量电池电压、以便显示。(不禁用充电)

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

      这是一款独立充电器、因此它无法使用任何类型的内部 ADC 与主机进行通信、从而显示设定的电压值。 您需要一个外部电路来监控您的电池电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    再次感谢您的快速回放、我知道此芯片没有任何 ADC (我有自己的电路)、我想知道我连接的位置、以便在 充电时能够读取正确的电池电压、因此我不会读取充电电压。 因为当我将电路连接到电池输入端时、电池充电时、我的电压读数是错误的。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

      充电器将感应 SRN 上的电池电压、但在 PCB 或系统设置方式中(例如:从电池到终端的导线)、电池单元之间可能存在电阻、而充电器则会感应到这种情况、从而导致电压降。 如果您希望监测电池电压、最好尽可能靠近电池或使用电量监测计进行监测