This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:IOCP 阈值计算

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974801/tps548a20-iocp-threshold-calculation

器件型号:TPS548A20

我希望对下列项目作一些澄清:

1) 1) I.Trip 上的容差:它是什么? 数据表仅显示典型值为10uA。 该值的变化将影响过流保护阈值的精度。

2) 2)低侧 MOSFET 导通电阻(R.DS (on) L):实际最大值是多少? 4.94mohms (取自电气特性表)、5.7mohms (取自电流感测和过流保护)、还是两者都不是? 您是否有 Rdson (用于高侧和低侧 FET)随温度变化的曲线图?

3) 3)电气特性表中的 IOCP 阈值与电流检测和过流保护中提供的公式之间存在差异:公式和特性表不一致(数学信息请参阅下面的)。

来自数据表:

使用公式3:

V.TRIP = R.TRIP * I.TRIP =(49k Ω)*(10uA)= 490mV

修改公式4以仅表示电感器电流的谷值电平:

I.OCL (w/R.DS (on) L = 5.7mohms)= V.TRIP/(8*R.DS (on) L)= 490mV/(8*5.7mohms)= 10.74A  

I.OCL (w/ R.DS (on) L = 4.94mohms)= V.TRIP/(8*R.DS (on) L)= 490mV/(8*5.7mohms)= 12.39A

这两个 R.DS (on) L 值与电气特性表中规定的11.5A I.OCP 阈值不匹配。 为了使表与等式对齐、R.DS (on) L 必须等于~5.33mohms。

I.OCL (w/R.DS (on) L = 5.7mohms)= V.TRIP/(8*R.DS (on) L)= 490mV/(8*5.33mohms)= 11.4916A  

对典型条件应用相同的逻辑、典型的 R.DS (on) L 必须等于~4.07mohms。

I.OCL (带 R.DS (on) L = 4.07mohms)= V.TRIP/(8*R.DS (on) L)= 490mV/(8*4.07mohms)= 15.0491A

感谢您的任何帮助!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电气特性表中的最小值和最大值通过在整个温度范围内测试>=30个器件时使用3或6 Σ 限制进行设置。

    电气特性表中最小值或最大值上匹配的公式很可能不匹配。  对于电流限制规格、25°C 时的典型30次测量的平均值和 最大/最小 值为+/-3 Σ。  

    下表中的低侧 MOSFET 电阻随温度变化的情况。  

    Rdsls (mOhm)        
    -40C 0 25 85. 125.
    3.76. 4.09. 4.33. 4.97 5.55.