This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM334:LM334M 电流配置

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980226/lm334-lm334m-current-configuration

器件型号:LM334

大家好、

LM334M 有一个 V+、一个 R 和四个 V-引脚。 如果我通过向 R 引脚提供反馈来配置其中一个 V-端子、是否所有其他引脚也配置为输出相同的电流?

感谢您的任何帮助!

此致
Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    LM334M 具有多个 V-引脚、但它们已接合到芯片上的同一引脚。 这可以实现布局灵活性。

    因此、您可以决定对器件进行布局、然后使用最靠近负载的 v-引脚、以实现更小的 IR 压降。

    这是一个单电流源、因此只有1个来自裸片的输出电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    非常感谢你的帮助。

    此致
    Jens