This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:内部温度传感器精度

Guru**** 2550920 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980228/bq27z561-r2-internal-temperature-sensor-accuracy

器件型号:BQ27Z561-R2

 默认情况下、BQ27Z561-R2内部温度精度是多少?
我知道这个传感器可以被计算库、但这对我们来说是不实用的、也是必需的。
我们只想知道新的未配置芯片的默认精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marien、您好!

    电池电量监测计的温度精度通常小于+-3摄氏度。 温度校准适用于外部热敏电阻。

    温度精度对于测量精度不是很重要(+-3°C 对于测量很好)如果您计划将其用于其他计算、我将验证您的系统在温度室中的精度。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 、温度传感器无法替代 PCB 上的起升装置。