This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84A22:Web 工作台中缺少输出电压容差和交叉频率

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM84A22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974892/tpsm84a22-vout-tolerance-and-crossover-frequency-missing-in-web-bench

器件型号:TPSM84A22

您好!

我在设计中使用 TPSM84A22、在10A 时提供1.9V 电压。 我在电路设计中使用了 webench。

我有一些疑问:

(1)开关频率固定为4MHz。 什么是交叉频率? 它是否随 Vout 和 Iout 的不同而变化? webench 和数据表未提供它。  

(2)工作台提供1.4mV 的输出电压(p-p)、而数据表提供的输出电压(纹波)= 9mV。 我们应该采用哪种价值? webench 是否优先于数据表值?

(3) Web-Bench 中未提供输出电压容差(不是输出电压 p-p)。 在这种情况下、我们是否应遵循1%的数据表容差?  

谢谢、

Binayak

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Binayak、您好!

    1) 1)穿越频率随 Vout 的变化而变化。 您是否能够对交叉频率的用途提供一些说明? 如果您关注的是稳定性、那么保持在数据表中提供的外部输出电容范围内将确保稳定性。  

    2) 2) 数据表提供的输出电压纹波9mV 是更具包容性的计算。 这考虑了内部输出电容器的寄生电感。 不过、通过添加外部输出电容器、可以将 Vout 纹波降低到9mV 以下。

    3)是的、请遵循数据表中提供的容差。 值得注意的是、列出的1%容差仅包括内部电压基准和内部调节电阻器的容差。 该容差将受到外部 RSET 电阻器容差的影响。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    Britton

    直流/直流电源应用工程师