This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS546D24A:USB-TO-GPIO 转换器是否具有内部上拉电阻? 多大电阻? 多大电压?

Guru**** 2603455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978110/faq-tps546d24a-does-the-usb-to-gpio-dongle-have-internal-pull-ups-what-resistance-to-what-voltage

器件型号:TPS546D24A
主题中讨论的其他器件:USB 转 GPIO

TI USB 转 GPIO 接口软件狗确实包括板载3.3V 电源电压的内部上拉电阻。

上拉电阻值可通过4级进行选择、可通过 Fusion GUI 中工具菜单下的 USB 适配器设置选项进行设置

选项包括:

漏极开路(无内部上拉)

2.2千欧

1.0千欧

688欧姆(2.2千欧与1.0千欧并联)

如果我想能够使用电路板上的 TI USB 转 GPIO 接口软件狗、但我的器件无法处理3.3V 总线电压、该怎么办?

有几个可用的选项。

1) 1)最简单的选择是在电路板上放置较低电压的上拉电阻器、并在 USB 中选择"开漏"上拉电阻器选项以禁用适配器的内部上拉电阻器。

2) 2)如果由于某种原因未为板载终端电压供电时适配器需要驱动总线、则可以向 CLK、DAT 和 ALERT 引脚添加齐纳钳位二极管、以将其限制为与之连接的所有器件的安全电压、 当板载端接电压不可用时、允许适配器集成上拉电阻器端接总线。

确保在总线电容的计算中包含钳位二极管的结电容。

3) 3)还可以调节端接电阻器、以便总线电压不会超过所连接器件的安全额定值、即使通过调节端接电阻器可获得两个端接电压也是如此。

例如、当内部3.3V 电源上拉电阻为2.2k Ω、板载1.8V 电源上拉电阻为301 Ω 时、最大 CLK 和 DAT 电压将为1.98V、符合1.8V +/- 10%的容差

注意: 上拉电阻器选择以及 PEC 和开关频率设置存储在 USB-TO-GPIO 适配器板载 NVM 中、并且在适配器再次更改之前将与适配器保持活动状态、即使适配器已断开连接且未通电也是如此。