This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:取出电池时系统关闭

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25790, BQ25703A, BQ25713, BQ25710, BQ25700A, BQ25708, BQ24780S, BQ24800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976601/bq25790-system-shutdown-when-removing-battery

器件型号:BQ25790
主题中讨论的其他器件: BQ25792BQ25703ABQ25713BQ25710BQ25700ABQ25708BQ24780SBQ24800

大家好、

我 的客户使用交流(适配器)+直 流(电池)为系统供电。 但是、当它们移除电池时、系统将关闭。

适配器可以为系统提供足够的电源。 通过 EC 或硬件移除电池时、我们如何避免系统关断?

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪、

    系统关断时 I2C 故障和状态寄存器会立即报告什么?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    它突然关闭,此时无法获取 I2C 日志。

    在我们按所连接的方式拔下电池之前记录充电器的状态。

    e2e.ti.com/.../F7A-Charger-register-setup-for-_5F00_bq25790-20201118.xlsx

    此外、我们检查 VBUS、VSYS 和 VBAT 波形、如下所示。 您能帮您找到任何线索。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    启用充电并在 SYS 和 BAT 上建议的最小电容后、当电池被移除时、充电器 SYS 和 BAT 电压过冲。  如果您可以 在移除电池之前禁用充电或在 BAT 上添加更多电容以防止过冲。  理论上、BAT 引脚电容 至少需要 为 CBAT=ICHRGmax*(0.0005)/(VBATREG-VBATLOWV)、以防止充电被启用时过冲。  我尚未在工作台上进行测试、但今天或明天都要进行测试、不会晚于周一返回给您。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪、

    我的方程实际上不起作用。  变量过多、例如 SYS 上的负载电流和输入电流限制等  

    我应该在前面作出一项澄清。  EVM 人为地使 TS 引脚报告 电池存在且处于安全的充电温度。  在实际应用中、如果您移除三端电池、第三端连接了电池热敏电阻(将连接到 TS 引脚)、充电器将报告故障和 自动禁用充电。  禁用充电后、SYS 将不会崩溃。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢你的答复。

    我让我的客户尝试禁用 EN_CHG 并再次执行测试。 但仍需要等待结果。

    如果不起作用、您是否有任何其他建议来进行任何测试或需要我们提供其他信息?

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪、

    通过寄存器位或 CE 位禁用充电或者为应用适当配置 TS 引脚应该起作用。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    当我们禁用充电器时、系统将不会关闭。 波形如下所示。

    根据之前的波形、VSYS OVP 看起来不会导致系统关断。 当我们设置 EN_CHG 位= 0时、为什么 VSYS 不会下降?

    但 EC 无法知道何时会取出电池。 因此,EC 端不可能在“卸下”电池之前禁用它。

    你有其他建议吗?

    请注意、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    V (BAT)过冲和 V (SYS)跟随它、导致 BATOVP 和 SYSOVP。  两个 OVP 导致转换器关断、以防止转换器认为过压。  如果您禁用充电、则不会发生 BATOVP。  如果您检查 I2C 故障寄存器、则会看到两个故障。

    如果电池中有一个热敏电阻、该热敏电阻应连接到 TS 但未连接到 TS、则会 发生 TS 故障并自动禁用充电。  

    在启用充电和禁用 TS 引脚的情况 下、防止 BATOVP 的另一种方法是在 BAT 引脚上添加额外(>470uF)电容或使用 ILIM_HIZ 引脚电阻器来限制输入电流、从而限制电池和系统的输出功率。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    为什么移除电池时 VBAT 会过冲? 充电到 CBAT?

    2.根据客户的寄存器设置、我们是否有其他方法 可以通过设置寄存器来防止 BATOVP 启用充电?

    3.在我看来、BQ25790好像不支持没有电池、对吧?

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪、

    充电电流环路硬接通且快速、并且充电电压环路使用电路板上的最小电容响应速度太慢。  由于 BAT 上的附加电容(>470uF)可吸收过冲、因此不会出现故障。  此外、如果3端子电池的热敏电阻连接到 TS 引脚、则会导致 TS 故障、从而在移除电池时禁用充电。  EVM 使用 JP18上的分流器将 TS 人为地设置为10kohm 热敏电阻。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    1.客户不能在板上添加470uF、因为没有空间。

    2. 根据下面的 TS 引脚设置,我认为这项建议似乎并不相关。

    3. 系统无法设置过低的输入电流限制,因为 插入适配器时,客户不会让电池处于放电状态。 那么、我们还有其他方法可以避免系统关断吗?

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

     启用附加充电后、没有其他方法可以防止在无电池时出现 OVP。   本周 、我将 使用一些附加功能评估 BQ25792的新版本。  其中一个功能应防止 OVP、从而防止系统关断。  我将告诉您这些较新版本是否可以防止此问题。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复。

    此外、TI 还有许多充电器解决方案、例如 BQ25700A、BQ25703A、BQ25708、 BQ25710、 BQ257018、 BQ25713、BQ24780S、BQ25790和 BQ24800。 BQ25790的数据表中提到不支持移除电池。  

    哪个器件将具有与 BQ25790相同的 OVP 情况?

    2.取出电池后、为什么带有 BQ25713的系统不会关断?

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    与 BQ25713相比、BQ2579x 上的充电电流启动时间更快、OVP 响应时间也有所不同。

    此致、

    Jeff