This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:复位引脚

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975120/ucd90120a-reset-pin

器件型号:UCD90120A

您好!

在 UCD90120A 上有一个专用的低电平有效复位引脚9。 是否有办法在 TI Fusion 中对 UCD 进行编程、使其可以重新分配该引脚或将其全部忽略?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    复位引脚(PIN9)是一个固定功能引脚、不能重新分配或忽略。

    为什么  要重新分配或忽略它?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速响应。 我们目前看到 一些不必要的噪声耦合到该信号、这会无意中触发该信号。  如果 我们可以通过软件删除该内容、则希望避免进行电路板修改。