This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:反向电压保护

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974933/lm66100-reverse-voltage-protection

器件型号:LM66100

 1.数据表第8.3.2节中的电路是否能够防止反向电流和反向电压?

2. Voff 指定为0V 至80mV。  如果睡眠模式中的 Iout 为6uA、则 Voff 是否仍为0V 最小值?

3. 在任何情况下,输出电压是否可以< 0V?

什么 是 Ircb (典型值0.5A、最大值1A)、反向激活电流?   对于第8.3.2节中的电路、反向电流是否必须高达1A 才能阻断反向电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Inderjit Bains"]

     1.数据表第8.3.2节中的电路是否能够防止反向电流和反向电压?

    [/报价]

    它将防止反向电流。

    如果采用反向电压、则表示 VOUT>VIN、但 VIN>0、则是、在这种情况下、它将切断 FET。  

    如果您同时需要这两者、则可以在 RPP 配置中使用 PMOS/二极管或 LM66100策略、然后再使用第二个策略。 另一张海报发现、出于他的目的、2个 LM66100实际上最适合实现 RCB + RPP。  

    此处详细介绍了这些配置;

    值得注意的是、这种仅使用单个 LM66100 8.3.2的配置将无法防止 LM66100输入的反极性。  

    [引用 user="Inderjit Bains"]

    2. Voff 指定为0V 至80mV。  如果睡眠模式中的 Iout 为6uA、则 Voff 是否仍为0V 最小值?

    [/报价]

    这种表示法有点令人困惑。

    在 AlwaysOn RCB 配置中、如果有6uA 流经 LM66100 FET、VOUT Vout 乘以 Voff。  

    [引用 user="Inderjit Bains"]

    3. 在任何情况下,输出电压是否可以< 0V?

    [/报价]

    [引用 user="Inderjit Bains"]4.  什么是 Ircb (典型值0.5A、最大值1A)、反向激活电流?   对于第8.3.2节中的电路、反向电流是否必须高达1A 才能阻断反向电流?[/引述]

    如上所示、它为0.5A-1A。 其原因是该器件的 RON 非常低、典型值为~80m Ω、因此至少需要如此大的电流才能满足 Voff 要求

    阈值。  

    因为,Voff 规格为80mV=RON*1A

    如果您的所有问题都得到了解答、请按绿色按钮告知我。

    最好

    Dimitri