This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141-Q1:IIN (rms)电流计算

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980131/lm5141-q1-iin-rms-current-calculations

器件型号:LM5141-Q1

大家好、

在5141数据表中、公式35似乎与公式36不匹配。 哪一个是正确的使用方法?  

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    感谢您提出问题。 方程式36中的 D 项周围似乎应该有方括号。

    通过忽略电感纹波电流、输入电容 RMS 电流更容易表达为:icin (rms)= Iout * SQRT [(D*(1 - D)]

    最坏的情况是在 D = 50%时。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的确认。 此外、似乎无论公式36是如何计算的、我认为答案不应是2.93A。 I 计算得出的值为3.29A。 这只是一个拼写错误吗?

    最棒的

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很有可能。

    最简单的估算方法是使用 icin - rms = Iout /2 (最坏情况是 D = 0.5)。

    此致、

    Tim