This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REG103:在 VIN 悬空时反向驱动 VOUT

Guru**** 2797565 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974792/reg103-back-driving-vout-with-vin-floating

器件型号:REG103

我有一个 REG103-A、其反馈电阻器设置为5V 输出。 器件能否承受在 Vin 引脚未连接/悬空时其 Vout 引脚上以4V 至6V 的电压反向驱动? 使能引脚通过4.75千欧电阻器连接到 Vin 引脚。

此致、
Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、  

    由于该器件的使用年限、数据表的格式与较新 LDO 的格式不同。 输出引脚上的最大额定电压也应为6V 作为 FB 引脚。 当 Vin 悬空时、输出引脚上的电压为6V 时、损坏 LDO 的风险应非常低。  

    此致、  
    Jason Song