This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940 VC5X 对地短路

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980369/bq76940-bq76940-vc5x-short-to-gnd

器件型号:BQ76940

你(们)好

客户设计了原理图、发现 VC5X 对地短路、添加了24V TVS、也对地短路。

附上了原理图供您参考。

请提供一些建议。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    我在该原理图中没有发现任何问题。 TVS 二极管不应成为问题。 这些引脚应靠近器件引脚放置以生效。  

    原理图或电路板上的其他位置可能存在短路? 这是否发生在多个电路板上(以验证 IC 是否未损坏)?

    此致、

    Matt