This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24078:bq24078

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24078, BQ24072T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980022/bq24078-bq24078

器件型号:BQ24078
主题中讨论的其他器件: BQ24072T

您好、先生、

您是否会评论 bq24078是否能够按低于电池规格的要求正常工作? 谢谢。

  1. 容量:500mAh
  2. 充电电压:4.2V
  3. 充电电流:0.5C 250m 或0.8C 400mA,(希望完整充电时间>=1小时)

还请建议使用以下电阻值? 谢谢。

  1. ISET?
  2. ILIM?
  3. TS (0~45°C)
  4. TD?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    您始终可以按照数据表的"典型应用"部分查看用于配置器件的公式。

    [引述 USER="Ian Wang ]\n 您是否想评论 bq24078是否 可以按低于电池规格的要求正常工作? 谢谢。[/引述]

    ISET 和 ILIM 应在以下设置下正常工作:

    • ISET 电阻器=最接近的标准值、250mA 时为3560 Ω、400mA 时为2225 Ω
    • ILIM 上的电阻器也将取决于输出电流消耗。 应至少为您的充电电流+系统电流设置电流。 以下是一些电流及其电阻值
      • ILIM = 750mA =电阻值是最接近2146 Ω 的标准值
      • ILIM = 1A      =最接近1610欧姆的电阻值

    TD 不需要电阻器。

    使用此器件时、TS 范围不能更改为0-45C。 默认情况下、温度为0 - 50C、具有10k NTC。 该范围不能通过电阻器移动到0C - 45C。 该范围适用于基于电压的电池监控器件 BQ24072T、后者具有与您所需的配置相同的配置、但具有电池跟踪 VOUT。 我为以下其他基于电压的温度监测提供了器件选项:

    另请查看 NTC 计算器、 了解相应器件的 TS 引脚配置。