This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:关于学习周期

Guru**** 1125150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974153/bq27520-g4-about-learning-cycle

器件型号:BQ27520-G4

降级器、

我尝试了学习周期。
在下面显示的时序中、将状态从0更改为2。
这是取自 SLUA902。

发生这种情况时、学习周期是否失败?
如果是、原因可能是什么?

此致、

Takagi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Takagi、

    这可能与配置相关、例如设计容量可能不正确、您能否连接学习周期中的.gg 和日志。 电池规格是什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick

    电池的规格如下。
    ・电池组容量:2835mAh (最小值)
    ・标称电压:3.6V
    ・Ω 放电结束电压:2.5V
    ・μ A 充电电压:4.1V

    此致、

    e2e.ti.com/.../ver6_5F00_Enable-impedance-track-to-Discharge.loge2e.ti.com/.../ver6_5F00_Relax-to-Charge-.loge2e.ti.com/.../ver6-gg-file.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    日志需要来自学习周期、如果您达到更新状态= 2、则没有理由说它失败、除非您遇到其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick

    我知道该日志数据用于调试、不会影响学习周期、但它是否不同?
    发生的现象与以下 URL 相同。

    这是正常行为吗?学习周期是否成功?

    此致、
    Takagi、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Takagi、

    更新状态= 2  表示 Qmax 和 Ra 已更新

    如果您可以分享学习周期中的日志、我将能够为您提供更好的答案。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick

    让我再问一个问题。
    状态更新状态已更新、但 OCVa0表更新状态未更新。
    这是一个失败的学习周期吗?

    这是一个失败的学习周期吗? 原因可能是什么?

    此致、
    Takagi、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Takagi、

    学习完成后、将已学习的表(即 Qmax 和 Ra 值)复制到未学习的表、以便两个表现在都具有相同的值。 您将了解所学的 Qmax 和电阻表、因为它们将与学习周期之前开始的值不同。 也对默认 chem id 表执行相同的操作、即用学习值替换它们。

    此外、将更新状态02复制到所有更新状态、并将所学的 Qmax 复制到所有其他 Qmax。

    我们在这里提供了一个可能有帮助的指南:

    BR、