This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549Q1EVM-729:仅 TPS2549运行

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549Q1EVM-729, TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980505/tps2549q1evm-729-tps2549-only-operation

器件型号:TPS2549Q1EVM-729
主题中讨论的其他器件: TPS2549

我计划使用 TPS2549Q1EVM-729构建演示原型、以便通过长(10-15英尺)电缆为高达2.4A 的手机充电。 我计划使用外部+5V 电源转换器为评估板供电。 请确认、如果 J3未通电、J4的非 J2侧施加+5V 电压、且 GND 施加到 J3 GND 引脚或 J6 GND 引脚、U2 (TPS2549Q1RTE)将正常工作。 未通电时、U1不得影响5VDC。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、只要您通过 VBUS 或 J4引脚从外部提供5V 电压、TPS2549就可以在没有5VDC 电源轨的情况下工作。 您的计划将有效、您可以将 J3或 J6用于 GND。  

    谢谢、

    Emma