This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551:有关设置电感器(L2)的询问

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975393/lm51551-inquiry-about-setting-inductor-l2

器件型号:LM51551

您好!

客户正在考虑使用 LM51551进行产品开发。

输入电压:3.7V

输出电压:5V

输出电流:最大10A

他希望设计一个具有上述条件的电路。

查看数据表和 EVM 用户指南、电感器(L2)的值为6.8 μ H。

但是、很难应用建议尺寸的产品、因为客户的 PCB 空间有限。

他希望通过调整电感器值来减小尺寸。

请建议调整电感器值。

您可以推荐符合规格的升压转换器。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    感谢您发帖。  LM51551是支持此应用的理想器件。  您可以增加开关频率以减小电感器尺寸。  请参阅计算器以帮助您进行设计。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    我是否可以假设问题已解决、以便我可以关闭此主题?  欢迎您通过发布新帖子重新打开它。

    谢谢、

    Youhao