This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 是否提供 Microsemi Polarfire FPGA PMIC 解决方案?

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS652170, TPS650861, TPS6521815

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974849/does-ti-provide-microsemi-polarfire-fpga-pmic-solution

主题中讨论的其他器件:TPS652170TPS650861TPS6521815

尊敬的先生:

就像主题一样、我正在为 Polarfire FPGA MTP 系列搜索 PMIC 解决方案、但在网站上找不到它。

TI 能否为 Microsemi Polarfire FPGA 提供 PMIC 解决方案指南?

谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tiger、

    您能否提供满足  Microsemi Polarfire FPGA 要求的电源树

    由于缺乏有关要求的信息、我们没有经过完全验证的 PMIC 解决方案或参考设计。

    您还可以查看我们精选 的 DIY 用户可编程 PMIC 、了解其中的任何 PMIC 是否满足 FPGA 和您的系统的电源要求。

    TPS652170包含一个具有 PowerPath 管理功能的线性电池充电器、TPS6521815集成了一个可从锂离子电源生成3.3V 电压的降压/升压转换器、TPS650861使用具有外部 FET 的降压控制器为 FPGA 内核电压轨生成更高电流、通常大于5A。