This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:输出电压保护

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979277/lm5164-q1-output-voltage-protection

器件型号:LM5164-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5164

尊敬的 TI 团队:

对于 LM5164、我们正在分析 Vout (Cout 之后的电压)与输入电压短路时的故障模式。 我们观察到 FB 引脚电压额定值仅为5.5V、这可能会损坏 IC。

我们的电流配置如下:-

VIN 最大值= 70V、RFB1 = 440K、RFB2 = 49.9K Vout = 12V。 根据计算、FB 引脚上的电压应为70*49.9/(49.9+440)=8V

为了避免这种情况、您建议采用哪种保护方案?

谢谢、
罗汉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗汉

    您可以在 FB 节点上添加一个齐纳二极管、但这可能会影响稳定性。 您可以将一个100欧姆或类似的电阻器与连接到 VOUT (VOUT -> 100欧姆-> RFBT -> RFBB -> GND)的顶部反馈电阻器串联、并将齐纳二极管放置在100欧姆和 RFBT 的中点。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    您是否建议在附加文件中进行配置?

    谢谢、

    罗汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗汉

    很抱歉我没有指定。 齐纳二极管将阳极连接到 GND、并将阴极连接到100欧姆和 RFBT 之间的中点。 这样、二极管的电容不会影响 FB 节点、100欧姆电阻将限制流过齐纳二极管的电流。 您可能需要根据最大 VIN 和齐纳电压调整100欧姆电阻器的电阻、以避免100欧姆电阻过热。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    只是确认了原理图。 感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗汉

    是的、看起来不错。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持