This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 长时间复位 IC

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3808, TPS3899

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974858/long-time-reset-ic

主题中讨论的其他器件:TPS3808TPS3899

您好!

我正在查找复位 IC。

VDD:4V

重置时间:10s

我看到 TPS3808、但它不支持4V 电源电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 TPS3808G01来支持受监控的4V 电压轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我可以使用哪个器件?

    表中未包括4V 的标称电源电压。  

    如果我需要的条件是电源电压为4V、阈值电压为2.79V、我可以使用 tps3808吗?

    我应该选择哪个器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    为您的应用使用 TPS3808G30。  "标称电源电压"意味着受监控的电压应该为3V 或更高、并不代表器件可以处理的最大 VDD 电压。  TPS3808的 VDD 范围为1.7V 至6.5V。  请参阅下面的内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SY、

    使用 TPS3808G01时、需要使用外部分压器来监控电压、如下所示。

    DOE TPS3808G01、SENSE 引脚比较器电压阈值为0.405V。 您可以设计 R1和 R2、以便当输入电压大于4V 时、RESETz 不会置位。 当输入电压低于4V 时、SENSE 引脚电压低于0.405V、然后 RESETz 置为有效。

    可通过 在 CT 引脚上连接一个合适的电容器来设定复位延迟。 有关电容器的选择、请参阅数据表的第8.3.2节。

    除了 TPS3808、以下其他选项可能对您有用。

    TPS3899DL01DSER -此器件还需要与 TPS3808G01类似的外部电阻分压器。 感应引脚的内部阈值为0.505V。 TPS3899器件的其他优势是、它支持使用电容进行感应延迟和复位延迟编程。

    TPS3840DL40DBVR -此器件将监控 VDD 电压。 它不需要电阻分压器。 当 VDD 低于4V 时、RESETz 将被置为有效。 可通过 CT 引脚上的外部电容器对复位延迟进行编程。

    谢谢、此致、

    Shridhar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SY、

    在某种程度上、我之前的回复中未显示外部电阻分压器图像。

    请参阅 TPS3808数据表中的图8-1以了解该图像。

    谢谢、此致、

    Shridhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SY、

    下面是 Shridhar 所指的数字。