Other Parts Discussed in Thread: TPS3808, TPS3899
您好!
我正在查找复位 IC。
VDD:4V
重置时间:10s
我看到 TPS3808、但它不支持4V 电源电压。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 SY、
使用 TPS3808G01时、需要使用外部分压器来监控电压、如下所示。
DOE TPS3808G01、SENSE 引脚比较器电压阈值为0.405V。 您可以设计 R1和 R2、以便当输入电压大于4V 时、RESETz 不会置位。 当输入电压低于4V 时、SENSE 引脚电压低于0.405V、然后 RESETz 置为有效。
可通过 在 CT 引脚上连接一个合适的电容器来设定复位延迟。 有关电容器的选择、请参阅数据表的第8.3.2节。
除了 TPS3808、以下其他选项可能对您有用。
TPS3899DL01DSER -此器件还需要与 TPS3808G01类似的外部电阻分压器。 感应引脚的内部阈值为0.505V。 TPS3899器件的其他优势是、它支持使用电容进行感应延迟和复位延迟编程。
TPS3840DL40DBVR -此器件将监控 VDD 电压。 它不需要电阻分压器。 当 VDD 低于4V 时、RESETz 将被置为有效。 可通过 CT 引脚上的外部电容器对复位延迟进行编程。
谢谢、此致、
Shridhar。