This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77216:用于钒电池

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77216, BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973828/bq77216-utilizing-for-vanadium-battery

器件型号:BQ77216
主题中讨论的其他器件: BQ77915

您好!

您能建议使用钒氧化还原流量电池吗?

所需的电压、电流和温度测量和保护。

此电池的工作电压为40V~62V、最大充电电流为140A、最大充电电流为180A。

没有电池单元概念。 该输出来自1节电池。

我认为 BQ77216可以通过输入引脚短路来支持电压和温度保护。

您对电流保护有什么建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对于该钒氧化还原流动电池、它实际上是否有多节电池? 标称电池电压据说约为1.5V、而您提到电池的工作电压为40-62V、您正在考虑使用 BQ77216这款多节电池保护器。  

    如果有多节电池、我认为您可能需要考虑使用具有电压和电流保护功能的 BQ77915。 您可能需要堆叠其中的几个、但使用我们的内置堆叠功能可以轻松实现。

    最棒的

    小东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、

    它不同于纽扣电池。

    没有单元格概念、但它是堆栈概念。

    与锂离子电池相比、一节电池的电压为40V~65V。

    因此、我认为 BQ77216可用于具有以下连接的电池

    - V16至+

    - VSS 至-

    - VSS 短接至 V1、V2 ~V15

    您能告诉我以下连接是否可用?

    请建议正确的电路。

    3个装置可堆叠

    -第1个单元的 VC0至-

    -第3单元的 VC5至+

    -将第一个装置的 VC0短接至不带第三个装置 VC5的其他 VCX

    您可以参考  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在这种情况下、BQ77216不起作用、因为它将查看 VC16和 VC15之间的电压差、而不是 VC16和 VSS。 我想知道这里所需的保护是否仅仅是过压保护器? 如果是、具有提供 OV 阈值的电压基准的分立式比较器可能是最简单的形式。 请告诉我是否需要 UV OC 等其他保护

    最棒的

    小东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、

    OC 是强制性的、因此我建议使用以下电路。

    您能评论一下吗?

    它们不需要电池平衡、因此使用10kOhm 电阻器代替电池。 它与电源的仿真模式类似。

    额外的2个电阻器用于从最大62V 到最大19V 的电压分压(3.8V OV 保护)

    如果您有问题、请告诉我。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果客户对分压器的泄漏电流满意、我认为这种解决方案是可行的。 谢谢。

    最棒的

    小东