This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62742:无法获得正确的输出电压电平

Guru**** 2797225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973597/tps62742-unable-to-get-the-correct-output-voltage-level

器件型号:TPS62742

您好!
  我设计了一个采用 TPS62742的电路。 VIN = 5V。 VEN、VSET1、VSET2、VSET3和 VSET4均与 VIN 相连。 我期望 Vout 为3.3V。 不过、我看到 Vout 为2.3V。 请在下面找到电路和原理图的详细信息-

我看到 PG 引脚的电压为2.3V (与 Vout 相同)。

请告诉我问题可能出在哪。

BOM:
L = 2.2uH (器件型号- 744025002,制造商- W ü Würth Elektronik)
Cin = 10uF
COUT = 10uF

原理图:

PCB:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    感谢您的提问。

    您能否再次上传原理图和 PCB 图像?

    我认为系统无法正确识别它们、也无法上传它们。

    您是否还可以向我发送 VIN、SW、VOUT 和 PG 的波形(启动和稳定状态下)?

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、
     感谢您的回答!
    我在这里附加了原理图和 PCB 设计作为附件。

    我的疑问与 L1 (电感器:L = 2.2uH (器件型号- 744025002、制造商- Würth Elektronik)有关、因为数据表中推荐的电感器器器件没有库存。

    PG 引脚处于 Vout 之后的电压。

    谢谢、此致、

    Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    感谢您的反馈。

    我不认为电感器应该是一个问题、因为它看起来与数据表中报告的电感器非常相似。

    原理图和布局看起来也很好。

    如果您可以向我发送  VIN、SW、VOUT 的波形(可能在启动和稳定状态下都是如此)、如果可能的话、还可以发送电感器电流、那将会非常有帮助。

    谢谢、此致、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。