This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:高电流 BMS 设计

Guru**** 2531550 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00445, BQ34Z100-G1, OPA2376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974400/bq34z100-g1-high-current-bms-design

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:TIDA-00445OPA2376

对于 高电流应用、我能否使用 TIDA-00445参考设计替代 BQ34Z100-G1中的电流传感器?  

如果是、那么 TIDA-00445中的分流电阻值有多低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要您输入与监测计匹配的电流的某个缩放版本、它就可以工作。 您需要参考该参考设计中可使用的最小感应电阻器的器件、这实际上取决于您尝试测量的电流和运算放大器能够承受的电压范围。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想使用具有50微欧电阻器"WSBS8518L0500JK"的 OPA2376来测量120安培的峰值电流、并将其馈送到 BQ34Z100-G1、SRP 和 SRN 引脚。

    它是可行的解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会在链接运算放大器的情况下发布一篇新的主题帖、这样它直接进入 OPA 团队。 我认为用噪声测量这样一个低感测电阻可能会有一些挑战、但这应该是可能的。 我们无法确认任何内容、因为这超出了规格。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪里可以找到新主题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    制作新的 E2E 主题并链接 OPA2376。 我认为这可以正常工作、但需要进行测试、以确保没有意外问题。

    如果您使用高负载瞬态、压摆率可能是监测计计算通过的实际电流的问题。 电压需要与监测计预期看到的电压与您的换算系数完全匹配、因此增益必须是非常线性的。

    此致、

    Wyatt Keller