This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:电池充电器运行

Guru**** 2796455 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQ24800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980243/bq25713-battery-charger-operation

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件:BQ25703ABQ24800

您好!  

我有一位客户对电池充电器 的运行没有完全了解。

 

1.上电时为 VSYS 供电的设置是什么?

 

2.是否有办法提高电池/超级电容器的功率或直接连接到 VSYS?

 

如果使用超级电容器和电容器压降、则需要对其进行升压以支持电容器的整个电压范围。 他看不到使用 此充电器时发生了什么情况。

这个问题也与 BQ25703A 有关。

谢谢、  

VL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Victor、

    充电器根据在 CELL_BATPRESZ 引脚上检测到的电池配置设置默认 VSYS。  

    默认值:1S-3.584V、2S-6.144V、3S-9.216V、4S-12.288V

    电池 VBAT 通过 BATFET 连接到系统电压 VSYS。 它不会提升电池电压、它直接连接到 VSYS 减去一个小压降。  

    如果需要升压模式、您可以查看 BQ24800。