This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616EVM-021:USB2ANY 器件未连接的替代器件。

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616EVM-021, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974896/bq79616evm-021-alternative-for-usb2any-device-not-connected

器件型号:BQ79616EVM-021
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好!

我们已将 USB 连接到 TTL 转换器(3.3V 兼容)连接到 BQ79616EVM-021板、并在 VSTACK 和 GND 引脚之间施加18V 直流电压。 但 GUI BQautoEval 无法识别与其连接的硬件。

我们没有 USB2ANY 器件。

它是将 USB 连接到 TTL 的正确方法吗?

请为 USB2ANY 器件提供一些替代解决方案。

此致、

Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yogesh、

    如果没有 USB2ANY、GUI 将无法正常工作、您需要它、因为它需要特定的固件。 您可以在 TI 样片网站上申请样片。 或者、您也可以使用 MCU 代码进行开发。

    此致、

    泰勒