This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62148:TPS62148EVM-034第2层上的 GND 层

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974926/tps62148-gnd-plane-on-layer-2-of-the-tps62148evm-034

器件型号:TPS62148

我们目前正在设计中使用 TPS62148、我们正在尝试尽可能保留相应的评估模块布局。 TI TPS62148评估模块用户指南(SLVUBE9)中记录了布局、我还获得了实际的光绘文件。

两个信号源都指示采用了以下 GND 层:

  • 在顶层          (电气层1)    - GND 层外围内的所有 GND 过孔和组件焊盘(包括 IN 和 OUT 连接器接头 GND 引脚) 均连接到此平面
  • 在内层1 (电层2)    上-只有 IC 下方的三个 GND 过孔连接到此层;所有其他 GND 过孔以及 IN 和 OUT 连接器接头的通孔 GND 引脚连接到此平面
  • 在内部第2层(第3层)    上- GND 平面外围(包括 IN 和 OUT 连接器接头 GND 引脚)内的所有 GND 过孔和元件焊盘 均连接到此平面
  • 在底层    (电气层4)    - GND 层外围内的所有 GND 过孔和组件焊盘(包括 IN 和 OUT 连接器接头 GND 引脚) 均连接到此平面

我不理解的奇怪之处在于 、内部第1层(电气第2层)上的配置: 为什么大多数 GND 过孔以及 IN 和 OUT 连接器的通孔 GND 引脚未连接到此层上的 GND 平面? 这样做有什么特殊原因吗?

此致、

克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liviu、您好!

    不知道为什么这样做、但所有 GND 过孔也可以连接到层2上。

    谢谢、

    模块