This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24157:充电电流

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24157, BQ25618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974887/bq24157-charge-current

器件型号:BQ24157
主题中讨论的其他器件: BQ25618

大家好、

在我们的其中一个项目中、BQ24175用于子电池充电。  

而子电池的容量为215mAh、根据电池规格、最大充电电流为1.0C、即215mA。  但 根据 数据表、BQ24157的最小充电电流为550mA。  我想知道这个设计是否可以、或者你是否有其他更好的建议。

我添加了规格的屏幕截图、您可以检查它。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    有两个选项可降低充电电流。

    1.增加感测电阻、使固定偏移= 37.4mV 得到215mA -> Rsns=37.4mV/25mA=174 m Ω

    2.使用 REG05b 5中的 LOW_CHRG 位将固定偏移降低至22.1mV -> Rsns=22.1mV/0.215mA =103m Ω。

    也可以更改为 BQ25618/9等更新的充电器。

    此致、

    Jeff