请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25713 我们将 BQ25713应用于我们的一款具有2节电池系统的产品中。
现在、为了检测是否存在电池、我要将充电电流设置为零、并从 ADC 的电池电压指示寄存器读取电池电压如果为零、则电池不存在、如果我有电压
则电池存在。
我开始充电时、充电电流为256mA、所有其他寄存器均为默认值。
2节电池系统的 MINSystemvoltage 相同、为6.144V
MaxChargeVoltage 为8.4V。
我正在启用 ADC、它是带有 ALL 域的选项寄存器。
如果我们提供9V 的直流输入、那么我们的系统工作正常、但如果我们提供12V 的输入电压、那么我们的系统将重新启动。
那么、TI 是否为该器件建议了任何方式来启用充电、是否有任何特定的方法来检测系统中是否存在电池。