This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:BQ25717电池检测过程。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979911/bq25713-bq25717-battery-detection-process

器件型号:BQ25713

我们将 BQ25713应用于我们的一款具有2节电池系统的产品中。

现在、为了检测是否存在电池、我要将充电电流设置为零、并从 ADC 的电池电压指示寄存器读取电池电压如果为零、则电池不存在、如果我有电压

则电池存在。

我开始充电时、充电电流为256mA、所有其他寄存器均为默认值。

2节电池系统的 MINSystemvoltage 相同、为6.144V

MaxChargeVoltage 为8.4V。

我正在启用 ADC、它是带有 ALL 域的选项寄存器。

如果我们提供9V 的直流输入、那么我们的系统工作正常、但如果我们提供12V 的输入电压、那么我们的系统将重新启动。

那么、TI 是否为该器件建议了任何方式来启用充电、是否有任何特定的方法来检测系统中是否存在电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Divyesh、

    当 CELL_BATPRESZ 引脚被拉至低电平时、BQ25713有一个专用 CELL_BATPRESZ 引脚来指示电池移除。 我建议您使用独立比较器 CMPIN 来检测电池电压、然后发送 CMPOUT 信号以下拉 CELL_BATPRESZ 引脚。