This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549B22:反馈电阻器

Guru**** 2503695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974949/tps549b22-feedback-resistors

器件型号:TPS549B22
主题中讨论的其他器件:TPS548B22

您好!

对于部件“TPS54922RVFR”,提供未使用的 PMBus 引脚的引脚配置。

 此外、对于反馈电阻器部分、数据表中提到了如果输出电压设定值是16个中的一个

可用的基准和引导电压选项、输出电压编程无需反馈电阻器。

但在 webench 仿真中、连接了10欧姆反馈电阻器。 请确认。

此致、

Dharini V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您可以悬空未使用的 PMBus 引脚。 如果您不知道、我们还有一个非 PMBus 等效器件 TPS548B22。

    10欧姆电阻器 RRSP 和 Rrsn 是可选的、但具有以下几种功能:

    1)断开遥感网、以便在布局中 RSP 布线不会意外淹没任何 VOUT 覆铜、RSN 布线不会淹没到远程负载路径中的任何 PGND 覆铜/平面。

    2) 2)这些带 Cfilt 电容器的电阻器构成差分低通滤波器、有助于滤除耦合到差分对布线上的噪声。

    3) 3) RRSP 也可用作波特图测量的注入电阻器。

    如果您不关心上述功能、则可以直接从负载感应点和负载 GND 点连接回 RSP 和 RSN 引脚。 但我们建议保留这些电阻器(和 Cfilt 滤波器电容器)的占位符。

    此致、
    Kris