This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:电流限制行为

Guru**** 2538290 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300, TPS7A84A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975055/tps7a8300-current-limit-behavior

器件型号:TPS7A8300
主题中讨论的其他器件: TPS7A84A

各位专家、您好!

我的客户计划使用 TPS7A8300为两个负载提供电流。
一个负载的平均电流消耗值约为700mA、但峰值电流值约为1.4A。 另一个负载是相同的。
因此、在最坏的情况下、平均电流消耗应为1.4A、峰值电流值可能为2.8A。
TPS7A8300能否支持这种情况?
根据数据表、输出电流限制为3.4A (典型值)、因此我认为 TPS7A8300可承受峰值电流2.8A

如果你能给我评论,我将不胜感激。  

谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akashi-San:

    LDO 很可能会处理该情况、因为它低于典型电流限制值、但可能有一些单位会看到输出下降超过10%、因为最小电流限制列为2.1A。  

    如果他们认为两个负载可能同时具有峰值电流、从而产生2.8A 电流、我建议使用 额定电流为3A 的 TPS7A84A。 TPS7A84A 使用相同的设计拓扑、并且具有非常相似的规格。