This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:在硬件设计中实现引脚

Guru**** 2648405 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A49, TPS7A30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974928/tps7a20-enable-pin-implementation-in-hardware-design

器件型号:TPS7A20
主题中讨论的其他器件:TPS7A49TPS7A30

大家好、

我们已决定将 TPS7A2033PDBVR LDO IC 用作稳压 器、因为我们的电源电压为6V、我们希望将其调节至3.3V、用于为 MCU 供电。

参考数据表后、我们了解到必须在该引脚处向稳压器的("VEN")使能引脚提供高电平信号以启用其输出。  

由于该稳压器本身用于调节 MCU 的电压、因此我们无法使用 MCU 提供高电平。 因此、请为我在下面提到的问题提供解决方案、

那么、如何为稳压器的("VEN")使能引脚提供高电平输入?

在参考类似类型的稳压器 viz. TPS7A49和 TPS7A30后、我们了解到电源信号(在我们的案例中为6V)同时提供给("VIN")输入引脚和("VEN")使能引脚、

  • 我可以使用相同的配置吗? (即6V 电源输出直接连接到 ("VIN")输入引脚和("VEN")使能引脚)。

    或

  • 我应该使用分压器吗?

请尽快提供帮助

谢谢、此致  

Utkarash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Utkarash、

    由于您似乎不需要独立控制 Ven、因此我们建议将 Ven 连接到 Vin、因为这是最简单的解决方案。 由于 Ven 的上升阈值小于上升 UVLO、因此一旦 Vin/Ven 超过 UVLO 上升阈值、LDO 就会导通。  

    使用分压器的唯一原因是您希望延迟 LDO 的开通、例如等待输入电压高于标称输出电压。 类似地、您可以使用分压器在输入电压下降时的某个点关闭 LDO。 请记住、使能电路中存在迟滞、因此导通和关断点将有所不同。 确保 LDO 已启用 Ven>=min Ven (hi)、并确保 LDO 已禁用<Max Ven(low).