This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20A:过流有效期

Guru**** 2384430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979932/tps543c20a-overcurrent-valid-period

器件型号:TPS543C20A

各位专家、您好!

我的客户在 SS 期间遇到问题。 我是否可以知道 EN 为高电平后过流保护是否有效? 电压将停留在1.2V (3.3V 应用)、他们认为这是过流事件。 非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    是的、OC 将在启动期间激活。 在启动时未施加负载时、输出是否正确上升至预期的3.3V? 他们是否还尝试增加 ILIM 引脚电阻器来增加电流限制设置、以查看这是否会影响启动行为?

    如果该器件仍处于过流状态、我希望该器件最终进入断续模式。 如果输出仅保持在1.2V 输出、则可能存在另一个问题。 您是否能够分享您的原理图? 最好知道它们的引脚搭接设置电阻器值(MODE、RAMP、FSW/RT、SS、ILIM、 等)

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristoffer、您好!

    明白了、感谢您的帮助! 我将向客户询问最新原理图、并通过邮件将其发送给您。 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、让我们通过电子邮件处理这一问题。 -kris