This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:充电完成后、SoC 为97~98%

Guru**** 2587285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974884/bq28z610-r1-soc-is-97-98-after-charging-complete

器件型号:BQ28Z610-R1

尊敬的先生:

充电完成后、显示的 SoC 为97~98%。 未达到100%。

请告诉我检查点。

请参阅 GG 文件。

设置值

充电器 IC

  • 充电电压:4.162V
  • 充电电流:2A
  • 终止电流:100mA

BQ28Z610-R1

  • 充电电压:4.16V
  • 终止电流:100mA

e2e.ti.com/.../EK430_5F00_Golden-Image_5F00_20210129.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dexter、

    充电终止锥形电流应始终设置为略高于充电器、您可以在应用手册 SLUA903中查看有关设置阈值的更多信息: www.tij.co.jp/.../slua903

    此致、

    Wyatt Keller