This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2540:TPS2540充电缓慢

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973777/tps2540-tps2540-charging-slowly

器件型号:TPS2540

我有一个 TPS2540为新的 USB C 手机充电。 设备报告充电缓慢。 使用不同的充电器时、该器件会报告涡轮增压、从而确认器件工作正常。 发生数据连接。

TPS2540配置为 CDP (CTL1-3 = H)、具有20K ILIM (1.5A)和 CC1-2、每个5.1K 下拉电阻器。 遗憾的是、它仅提供大约70mA 的电流。

所连接的是 VBUS 和 D+/-、具有概述和上升 VBUS。

这可能是什么原因?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件实际上有两种不同的电流限制。 您的 ILIM_SEL 设置为什么?

    此外、您的 ILIM0和 ILIM1电阻器值是多少?  

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma、

    很抱歉不包括原来的内容。

    ILIM SEL =连接的 L

    Ilim0 = 20k 接地

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的电流限制应该没有问题。 您能否添加外部负载并以这种方式测试电流限制?  

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma、

    TPS2540无法为手机供电。 但是、两个不同的 USB C 电话不充电。

    似乎 USB C 电话可能正在尝试拉电流、而不是灌电流。

    CC 引脚是否需要发生不同的情况?

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    外部负载工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    您使用什么与电话通过 CC 线路进行协商? 您能否附上 CC 线路的系统端外观原理图?

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma、

    它似乎更改为针对 USB C 的器件实际上更便宜。

    谢谢、
    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:  

    如果您在选择正确的 USB Type-C 控制器时需要任何指导、请告诉我。  

    谢谢、

    Emma