This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 PMBus 的 PWM 部件

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53915, TPS549B22, TPS546A24A, TPS40400, TPS40422, TPS40425
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980340/pwm-parts-with-pmbus

主题中讨论的其他器件:TPS53915TPS549B22TPS546A24ATPS40400TPS40422TPS40425

大家好、

您能否根据要求推荐合适的器件、谢谢

(PWM 具有 PMBus --输入电压12V,输出电压1.0V 1.8V 3.3V 最大电流3A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    这将取决于他们所寻找的 PMBus 功能以及单路输出的输出调节范围。

    对于具有集成式功率 FET 的转换器、我们的 PMBus 解决方案旨在实现比3A 高得多的电流电平。

    TPS53915是一款具有 PMBus 的12A 集成 FET 转换器、但不支持 VOUT_COMMAND (标准格式输出电压调节)或遥测。  它使用制造商特定的命令提供状态报告和+/- 10%的输出电压调节。

    TPS549B22是一款具有 PMBus 的25A 集成 FET 转换器。  该器件支持 VOUT_COMMAND、可在输出电压高达1.2V、高于1.2V 时进行标准格式的输出电压调整 VOUT_COMMAND 格式将受到所需外部反馈分压器的影响。  它还不支持遥测。

    TPS546A24A 是一款具有 PMBus 的10A 集成 FET 转换器。  它支持 VOUT_COMMAND、可在无需外部反馈分压器的情况下实现高达5.5V 的标准格式输出电压调节。  它还支持 VIN、VOUT、IOUT 和芯片温度遥测。

    对于具有外部功率 FET 的控制器、我们有

    TPS40400是一款单相电压模式控制控制器。  它不支持 VOUT_COMMAND、但支持使用 VOUT_TRIM 调节输出电压+/- 10%。  它还支持输入电压、输出电压和输出电流遥测。

    TPS40422是一款双路输出电压模式控制控制器。  它不支持 VOUT_COMMAND、但支持通过制造商特定的功能进行+ 10%至-20%的输出电压调节。  它还支持通过外部 BJT 温度传感器遥测输出电压、输出电流和外部温度。

    TPS40425是一款双路输出电压模式控制控制器、不带驱动器、可向外部智能功率级(驱动器+ MOSFET)提供 PWM 信号。该控制器支持 VOUT_COMMAND、并可通过外部温度传感器遥测输出电压、输出电流和外部温度。