This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712:自举栅极驱动器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27712, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980409/ucc27712-bootstrap-gate-driver

器件型号:UCC27712
主题中讨论的其他器件: SN6501

您好,

我已根据我的驱动 BLDC 电机的应用要求选择了 UCC27712。我需要将下图所示的格式栅极脉冲应用于我的器件。

这里 VT1是我的高侧脉冲、而 VT4是我的单半桥低侧脉冲、开关频率为100kHz。 我的设计阶段几乎已经准备就绪、但现在我遇到了某些疑问。

1)为了使自举电容器充电、必须打开低侧器件。在这里、您可以看到我的低侧器件、例如 T4仅在经过一段时间后才会打开。 即这里没有互补开关。

那么、该电路是否正常运行。自举电容器是否会在这么长的时间内保持电荷并为我的高侧器件提供栅极要求。

2)

如果我需要应用此栅极脉冲模式、我的自举电容器是否可以提供100%占空比或我是否需要一些额外的电荷泵电路。

此致、

分辨率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reshma、

    有关自举电容器设计指南、请参阅 UCC27712数据表的第8.2节。 有关如何根据应用参数确定引导电容器值的指导。

    在您的情况下、与引导电容器值相关的开关频率将基于"突发"频率、因为低侧不会切换以为引导电容器充电的时间很长。 确定低侧 FET 不进行开关的最长关断时间以及突发波形的重复率。 根据低侧不进行开关的时间长短、您可以确定是否具有合理值的自举电容器、或者是否需要专用的浮动高侧偏置、从而实现高侧栅极驱动器的极低频率和直流运行。

    TI 确实销售针对高侧浮动偏置的器件、SN6501和 SN6505是可生成高侧偏置的小型简单器件。

    低侧 FET 不会切换的最长时间以及 PWM 脉冲序列的最短重复率是否存在?

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。