This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:反复打开/关闭 Vout

Guru**** 2541520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979875/tps2121-vout-is-turn-on-turn-off-repeat

器件型号:TPS2121

您好、Sirs、

您是否有助于重新检查 TPS2121原理图? 重复打开/关闭 Vout。

我测量的 I_VIN2 (12V 输入电流)约为1.3A。  

1、VIN1无效(无连接)且 VIN2有效(连接至12Vin)

2、PR1和 CP2均为低电平。

3.输出电压是否由于 SS 而关闭?

我希望 TPS2121按如下方式工作:

当 IN2电压仅有效(IN1无效)时、OUT 电压随时为 IN2。

当 IN1和 IN2电压都有效时、OUT 电压随时为 IN1。

谢谢你

Amos。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amos、

    该器件似乎每25ms 触发一次故障并重新启动。 这可能是电流限制或热故障。

    当 IN2关断时、我看到输出为5V。 如果 IN1断开连接、为什么会出现这种情况? 这里的负载是多少?

    其次、TI 器件的总输出电容是多少?

    您能否提供 IN2、CP2、IOUT 和 VOUT 探测波形? 您能否确保 Rilim 设置正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    问题已解决。 由于 OC 保护、TPS2121似乎重新启动、我们发现负载器件的极性相反。

    感谢您的反馈、

    Amos。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Amos。

    感谢您对此采取后续行动。 我将关闭该线程。